2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sendeverzögerung nach Wiederherstellung der Busspannung

Es ist möglich, eine globale Sendeverzögerung für alle Telegramme nach Wiederherstellung der Busspannung festzulegen.

Sobald die Busspannung wiederhergestellt ist, werden alle Sendeaktivitäten des Geräts verzögert.

Erweiterte Einstellungen

Sendeverzögerung

 

Sendeverzögerung nach Wiederherstellung der Busspannung

(0...255, Einheit = 1 s)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?