Gerätesicherheit
Dieser Parameter aktiviert das zentrale Sicherheitsobjekt.
Für jeden Kanal kann ein Kanalparameter verwendet werden, um zu bestimmen, ob und wie dieser Kanal auf das Sicherheitsobjekt reagieren soll. Der Objektwert für die Gerätesicherheitsfunktion kann ebenfalls eingestellt werden.
Das Gerät wartet dann innerhalb der eingestellten Zykluszeit auf ein Telegramm von einem externen Sender. Wenn ein solches Telegramm nicht innerhalb der Überwachungszeit empfangen wird, kann für jeden Kanal entschieden werden, was geschehen soll.
Schalter: Sicherheitsfunktion Schalten
Jalousie: Sicherheitsfunktion für Jalousie
Rollladen: Sicherheitsfunktion für Rollladen
|
Erweiterte Einstellungen |
Gerätesicherheit |
||
|
Gerätesicherheit |
Bei Objektwert "1" |
||
|
Bei Objektwert "0" |
|||
|
Deaktiviert |
|||
|
Zykluszeitüberwachung für Sicherheitsobjekt (0 ... 255, Einheit = 1 s, 0 = inaktiv) |
0 |
Nach der Aktivierung der Gerätesicherheitsfunktion wird das Gruppenobjekt Sicherheit angezeigt.