AND-Verknüpfung
Solange das "Objekt Logischer Eingang" den Wert "1" hat, kann wie üblich mit der Adresse des "Schalterobjekts" umgeschaltet werden. Die eingestellten Treppenhausbeleuchtungszeiten werden weiterhin eingehalten. Die Abschaltung über das "Logikobjekt" erfolgt sofort.
|
Objekt Logischer Eingang |
Objekt Schalten |
Ergebnis |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
Beispiel:
Eine logische AND-Verknüpfung kann zur Erstellung einer Einschaltsperre verwendet werden. Das bedeutet, solange der Wert des "Logikobjekts" "0" ist, kann das "Schalterobjekt" nicht zum Einschalten verwendet werden. Ist der Wert des "Schalterobjekts" "1", wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wert des Logikobjekts von 0 auf 1 wechselt.
Das Logikobjekt wird nach einem RESET (Wiederherstellung der Busspannung und Download) auf den Wert "1" voreingestellt. Dadurch kann wie gewohnt mit dem Schalterobjekt umgeschaltet werden. Die Einschaltsperre ist erst aktiv, wenn ein Telegramm "0" über das Logikobjekt empfangen wurde.
Durch die Parametereinstellung wird das "Logikobjekt" auf den Wert "0" gesetzt. Nach einem RESET schaltet der Aktor den Ausgang erst dann um, wenn am "Logikobjekt" ein Telegramm "1" empfangen wurde.