2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Übersicht über die Anwendungsfunktionen

Allgemeine Einstellungen

Zentralfunktionen

Deaktiviert

Aktiviert

Aktiviert/Verzögert

SpaceLogic KNX Erweiterungen 1 und 2 auswählen

MTN6805-0008 Schalter/Jalousie

Kanalfunktionen des Masters/der Erweiterungen für jeden Ausgang auswählen

Deaktiviert

Schalter

Rollladen

Jalousie


Erweiterte Einstellungen

Energieeinsparung

LEDs am Gerät können auf Standby gesetzt werden nach (0...255, Einheit = 1 min, 0 = immer an)

Gerätesicherheit

Deaktiviert

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

Gerätezustand

Zyklisches Senden eines Live-Signals

Ausgänge für die Fehleranzeige aktivieren

Schaltzykluszähler

Master/Erweiterung 1/2 Schaltzykluszähler (deaktiviert/aktiviert)

Globale Einstellungen für Szene

Benennung der Szenen

Lernen von Szenen freigeben

Beschreibungstextfeld für Szenen aktivieren

Verzögerung für Zentralfunktionen (nur wenn Zentralfunktion mit Verzögerung aktiviert ist)

Verzögerung der Zentralfunktionen aller Kanäle

Zeit zwischen Zentralfunktionen pro Kanal

Globale Einstellungen für Rückmeldung

Verzögerung der Statusrückmeldung für alle Kanäle

Zeit zwischen Statusrückmeldungen pro Kanal

Sendeverzögerung

Sendeverzögerung nach Wiederherstellung der Busspannung

Einstellungen für Handbedienung

Die Aktivierung der Handbedienung am Gerät ist nicht zulässig/zulässig

Freigabe Handbedienungstaste über Objekt

Unterbrechung der Handbedienung automatisch

Status der Handbedienung über das Objekt senden

Globale Einstellungen für Schalten

Sammelrückmeldung

Priorität der Funktionen

Globale Einstellungen für Rollladen und Jalousie

Wetteralarmfunktionen

Priorität der Funktionen

Kalibrierung

PIN-Code für Firmware-Update über USB

Geben Sie einen PIN-Code für das Firmware-Update ein.

Geräteinformationen

Firmware Master

Firmware Erweiterung 1/2

Betriebszeit Master (Tage/Stunden/Min/Sek)


Express-Einstellungen für Schalten

Bezeichnung des Kanals

Schaltmodus

Schalten/Blinken

Kontaktmodus

Schließer/Öffner

Betriebsstundenzähler

Deaktiviert/Aktiviert

Szenen

Deaktiviert/Aktiviert

Zentralfunktion

Deaktiviert/Aktiviert

Statusrückmeldung

Normales Verhalten/Invertiert

Erweiterte Einstellungen für Schalten


Erweiterte Einstellungen für Schalten

Szeneneinstellungen (wenn die Szenenfunktion in den Express-Einstellungen aktiviert ist)

Erforderliche Anzahl von Szenen

Szenenwerte im Aktor während des Downloads überschreiben

Zeitverzögerung für die Szenenverarbeitung

Szenennr.

  • Deaktiviert/Aktiviert

  • Szenenbeschreibung

  • Szenenadresse

  • Zustand beim Szenenwechsel

Zeiteinstellungen

Treppenlichtzeit

Einschaltverzögerung

Ausschaltverzögerung

Verknüpfung, Sperre & Prioritätseinstellungen

Prioritätsfunktion

Verknüpfungsfunktion

Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion (wenn die Gerätesicherheit in den erweiterten Einstellungen aktiviert ist)

Alarmfunktion

Fehler- und Downloadverhalten


Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Bezeichnung des Kanals

 

Jalousie-/Rollladensteuerung

Verwendung der gleichen Bewegungszeit für Aufwärts und Abwärts

Auf-/Abwärtszeit (gleich oder unterschiedlich)

Pausenzeit vor der Umkehrung

Lamellensteuerung

Lamellenrotationszeit

Schritte, die während der Lamellenrotation ausgeführt werden sollen

Bewegung der existierenden Jalousie

Position Lamelle nach Fahrt in %

Sperren des Manuellbetrieb

Deaktiviert/Aktiviert

Szenen

Deaktiviert/Aktiviert

Zentralfunktion

Deaktiviert/Aktiviert

Status Höhe

Deaktiviert/Aktiviert

Status Lamelle

Deaktiviert/Aktiviert

Status Bewegung

Deaktiviert/Aktiviert

Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 


Erweiterte Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Szeneneinstellungen (wenn die Szenenfunktion in den Express-Einstellungen aktiviert ist)

Erforderliche Anzahl von Szenen

Szenenwerte im Aktor während des Downloads überschreiben

Zeitverzögerung für die Szenenverarbeitung

Szenennr.

  • Deaktiviert/Aktiviert

  • Szene Nr. Beschreibung

  • Szene Nr. Adresse

  • Szene Nr. Schaltzustand

Erweiterte Antriebszeiten

Leerlaufzeit bis Aufwärtsbewegung

Startverzögerung

Verlangsamungsverzögerung

Zusätzliche Startzeit beim Öffnen der Lamelle nach oben/unten

Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Automatik-Modus

Sperrfunktion

Fahrbereichsgrenzen

Kalibrierung

Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion (wenn die Gerätesicherheit in den erweiterten Einstellungen aktiviert ist)

Alarmfunktion

Wetteralarm (wenn der Wetteralarm in den erweiterten Einstellungen aktiviert ist)

Fehler- und Downloadverhalten

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?