2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorität

Die Sicherheitsfunktion ist ein 1-Bit-Gruppenobjekt mit der höchsten Priorität. Das bedeutet, dass dieses Objekt Vorrang vor den folgenden Gruppenobjekten hat:

  • Alarmobjekt / Wetteralarmobjekte / Sperrobjekt
    Priorität der Funktionen für Rollladen und Jalousie

  • Szenenobjekt

  • Zentrale Objekte zum Bewegen von Jalousie/Rollladen nach oben/unten

  • Automatische Objekte für Jalousie/Rollladen

  • Manuelle Objekte für Jalousie/Rollladen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?