2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Art der Verzögerung

Verzögerungszeiten können für jeden Kanal parametriert werden. Sie können Parameter verwenden, um die eingestellten Verzögerungen als Neu auslösbar oder Nicht neu auslösbar zu definieren. Bei einer neu auslösbaren Einschaltverzögerung wird die Verzögerungszeit neu gestartet, wenn ein "1"-Telegramm empfangen wird. Bei neu auslösbaren Ausschaltverzögerungen wird die Verzögerungszeit neu gestartet, wenn ein "0"-Telegramm empfangen wird.


Neu auslösbare Einschaltverzögerung ("1"-Telegramm)


Neu auslösbare Ausschaltverzögerung ("0"-Telegramm)

Darüber hinaus können Sie für die Ausschaltverzögerung auch Neu auslösbar und addieren auswählen. Die Verzögerungszeit wird addiert, wenn derselbe Telegrammwert empfangen wird, z. B. über eine separate Schaltfläche. Sie können die maximale Anzahl der Hinzufügungen festlegen.


Neu auslösbare Ausschaltverzögerung und addieren ("0"-Telegramm)

Bei nicht neu auslösbaren Verzögerungen schaltet sich das Relais dagegen genau in dem Moment aus, in dem die Zeit abgelaufen ist.


Nicht neu auslösbare Einschaltverzögerung


Nicht neu auslösbare Ausschaltverzögerung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?