2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhältnis offen/geschlossen

Sie können das Verhältnis zwischen geschlossenem und geöffnetem Relais während einer Blinkzeit parametrieren.

Sie können wählen, ob das Relais während eines Blinkintervalls (50 %/50 %) gleichmäßig geöffnet/geschlossen (Gleich) oder kurz geöffnet/lang geschlossen (20 %/80 %) oder lang geöffnet/kurz geschlossen (80 %/20 %) sein soll.


Verhältnis offen/geschlossen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?