2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sperrfunktion

Sie können die Sperrfunktion verwenden, um einen bestimmten Kanal auf gedrückt/gelöst zu setzen und ihn in dieser Position zu sperren. Solange die Sperre aktiv ist, kann der Zustand des Ausgangskanals nicht durch andere Steuerbefehle geändert werden. Sie können die Sperrfunktion für jeden Schaltkanal einzeln aktivieren.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Sperrfunktion

 
- Logik-, Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Funktion mit höherer Priorität

Sperrfunktion

   

Sperren

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

   

Verhalten beim Start der Sperre

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

   

Verhalten am Ende der Sperre

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Folgt dem aktuellen Wert

   

Verhalten nach dem Download

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor dem Download

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

Sobald die Sperrfunktion aktiviert wurde, steht ein neues Gruppenobjekt mit der Bezeichnung Sperre für den Schaltkanal zur Verfügung. Sie können eine Kanalsperre über das Sperrobjekt aktivieren und deaktivieren.

Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie für den Parameter Sperre eingestellt haben, sind alle anderen Kanalfunktionen deaktiviert. Sie können die Reaktion über den Parameter Verhalten beim Start der Sperre definieren.

Wenn das Sperrobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sperre aufgehoben, und das Ausgangsrelais nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sperre definiert haben. Die Sperrfunktion schaltet immer verzögerungsfrei. Während einer Sperre wird das neueste Schalttelegramm gespeichert, und die Verzögerungszeiten und Treppenhausbeleuchtungszeiten werden fortgesetzt.


Sperre bei Objektwert "1"; Verhalten beim Start der Sperre = keine Reaktion;
Verhalten am Ende der Sperre = Folgt dem aktuellen Wert; Relaisbetrieb: Schließer

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?