2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Sicherheitsfunktion Schalten

Die globale Sicherheitsfunktion wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen mit dem Parameter Gerätesicherheit aktiviert und die globalen Einstellungen werden dort parametriert.

Gerätesicherheit


Die Wirkung der Sicherheitsfunktion kann hier für jeden Kanal parametriert werden. Sie können die Sicherheitsfunktion für jeden Schaltkanal einzeln aktivieren.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Sicherheitsfunktion

 
- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

 

Verhalten zu Beginn der Sicherheit

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Blinkend (5 s Zyklus)

   

Verhalten am Ende der Sicherheit

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Folgt dem aktuellen Wert

   

Gerätesicherheit
(Zykluszeitüberwachung für Sicherheitsobjekt" > 0)

 
   

Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

Blinkend (5 s Zyklus)

Die Sicherheitsfunktion ist aktiviert, wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit dem Objektwert empfängt, den Sie über den Parameter Gerätesicherheit definiert haben (Gerätesicherheit). Die Reaktion wird durch den Parameter Verhalten zu Beginn der Sicherheit definiert.

Wenn das Sicherheitsobjekt ein Telegramm mit einem Objektwert empfängt, der dem für die Aktivierung entgegengesetzten Wert entspricht, wird die Sicherheitsfunktion abgebrochen und das Ausgangsrelais nimmt den Zustand an, den Sie im Parameter Verhalten am Ende der Sicherheit definiert haben.

Das Gerät wartet dann innerhalb der global eingestellten Zykluszeit auf ein Telegramm von einem externen Sender. Wenn ein solches Telegramm nicht innerhalb der Überwachungszeit empfangen wird, wird der Parameter Verhalten bei Überschreitung der Zykluszeit verwendet, um zu bestimmen, was geschehen soll.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?