2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Gruppenobjekte der Statusantwort des Automatik-Modus

Nr.

Bezeichnung

Objektfunktion

Länge

Verhalten

Datentyp

72

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Rückmeldung für Automatik-Modus

1 Bit

Senden

1.003 Aktivieren

Das Rückmeldungsobjekt sendet eine "1", wenn die automatische Sperre aktiv ist.

Das Rückmeldungsobjekt sendet eine "0", wenn die automatische Sperre inaktiv ist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?