2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Statusantwort

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Status der Höhe

Aktiviert

Deaktiviert

   

Status der Lamelle (nur für Jalousien)

Aktiviert

Deaktiviert

   

Status der Bewegung

Aktiviert

Deaktiviert

Jeder Jalousiekanal kann je nach seiner Aktivierung unterschiedliche Statusantworten liefern. Die Statusantwortgruppenobjekte sind verfügbar und können deaktiviert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?