2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Relaisverhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Bei einer Wiederherstellung der Busspannung kann das Relais einen parametrierten Zustand annehmen.


Mögliche Einstellungen:

  • Stopp: Der Antrieb stoppt sofort.

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition.

  • Bewegung zur Position: Der Antrieb fährt in die definierte Position für Höhe und Lamelle (nur bei Jalousien).

  • Wie vor einem Ausfall der Busspannung: Mit dem Parameter "Wie vor einem Ausfall der Busspannung" nimmt das Relais den Zustand an, der zum Zeitpunkt des Ausfalls der Busspannung im Gerät gespeichert war. Alle nachfolgenden manuellen Schaltvorgänge werden überschrieben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?