2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Szenen

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Rollladen

Express-Einstellungen für Rollladen

Szenen

Deaktiviert

Aktiviert

Szeneneinstellungen

Szeneneinstellungen

 

Erforderliche Anzahl von Szenen

1 (1-16)

   

Szenenwerte des Aktors beim Download überschreiben

Deaktiviert

Aktiviert

   

Zeitverzögerung für die Szenenverarbeitung (0 bis 255, Einheit = 100 ms)

0

   

Szene 1 (1-16)

Deaktiviert

Aktiviert

   

 
   

Beschreibung Szene 1

 
   

Adresse Szene 1 (0-63)

Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen

Szenenadresse 0 - 63

   

Adresse Szene 1 (1-64)

Abhängig: Globale Einstellungen für Szenen

Szenenadresse 1 - 64

   

Szene 1 Höhe in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?