2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion (Treppenhaus-Timer)

Diese Funktion dient dazu, ein Gerät, z. B. das Licht in einem Treppenhaus, über ein Bustelegramm einzuschalten und nach einer festgelegten Dauer automatisch wieder auszuschalten. Daher ist zum Abschalten kein manuell oder automatisch generiertes Bustelegramm erforderlich. Der Aktor führt den Ausschaltvorgang unabhängig und zeitgesteuert aus.

Es stehen zwei Arten von Treppenhausbeleuchtungszeitfunktionen zur Verfügung:

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Treppenhausbeleuchtungszeit

 
- Zeiteinstellungen

Treppenhausbeleuchtungszeit

Deaktiviert

Fest

Variabel

Nach der Aktivierung der entsprechenden Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion wird das entsprechende Gruppenobjekt angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?