2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Manuellen Modus sperren

Sie können die verbundenen Antriebe über die Gruppenobjekte für manuelle Bedienoptionen oder über die automatische Steuerung steuern. Für die manuelle Bedienung stehen zwei Optionen zur Verfügung:

  • Manuelles Bewegen in die Höhenposition und den Lamellenöffnungswinkel (nur bei Jalousien) über Befehle Auf/Ab/Schritt/Stopp

  • Manuelles Bewegen in die Höhenposition und den Lamellenöffnungswinkel (nur bei Jalousien) mit absoluten Positionsbefehlen

Wenn Sie den manuellen Betrieb vorübergehend stoppen möchten, können Sie die Sperre des manuellen Modus für jeden Ausgangskanal aktivieren:

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Manuellen Modus sperren

Deaktiviert

 

Aktiviert

Manuelle Sperre

Bei Objektwert "1"

   

Bei Objektwert "0"

Abhängig von der Einstellung wird die manuelle Bedienung deaktiviert oder aktiviert, wenn ein neuer Telegrammwert empfangen wird:

  • "Manuelle Sperre" = "bei Objektwert "0"
    wenn "Manuelle Sperre" = "0": Handbetrieb deaktiviert (manuelle Sperre aktiv)
    Wenn manuelle Sperre = "1": manuelle Bedienung aktiviert (manuelle Sperre inaktiv)

  • "Manuelle Sperre" = "bei Objektwert "1"
    Wenn "Manuelle Sperre" = "0": manuelle Bedienung aktiviert (manuelle Sperre inaktiv)
    Wenn "Manuelle Sperre" = "1": manuelle Bedienung deaktiviert (manuelle Sperre aktiv)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?