2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Definieren von Kanalfunktionen

Jeder Ausgang kann mit der Funktion deaktiviert, Schalter, Jalousie oder Rollladen betrieben werden. Im Jalousie- und Rollladenbetrieb werden zwei Ausgänge zu einem einzigen Kanal zusammengefasst. Die Ausgangskontakte der Relais sind dann elektronisch verriegelt. Das bedeutet, dass Sie nicht beide Kontakte eines Motorkanals gleichzeitig einschalten können. Dies gilt für die Steuerung über Bustelegramme und für die manuelle Bedienung am Gerät.

HINWEIS
Vor Inbetriebnahme prüfen:
Die Lastanschlüsse und die Reihenfolge der Geräte (Master > Erweiterung 1 > Erweiterung 2) müssen Ihrer ETS-Programmierung entsprechen.
  • Schließen Sie die Jalousiemotoren an die im ETS angegebenen Jalousiekanäle an.
  • Schließen Sie die Lasten an die im ETS angegebenen Schaltkanäle an.
  • Wenn die Erweiterung als Erweiterung 1 (E1) geplant ist, schließen Sie sie direkt an den Master an.
  • Wenn die Erweiterung als Erweiterung 2 (E2) geplant ist, schließen Sie sie an die Erweiterung 1 an.
Eine Erweiterung kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Reihenfolge der Geräte nicht Ihrer Programmierung im ETS entspricht.

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion für Master
 

Ausgang 1-8

Deaktivieren

    Schalter
     

Rollladen

     

Jalousie

Nach Aktivierung der Erweiterung 1

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion für Erweiterung 1
 

Ausgang 1-8

Deaktivieren

    Schalter
     

Rollladen

     

Jalousie

Nach Aktivierung der Erweiterung 2

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion für Erweiterung 2
 

Ausgang 1-8

Deaktivieren

    Schalter
     

Rollladen

     

Jalousie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?