2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fehler- und Downloadverhalten

Sie können diese Funktion für jeden Schaltkanal einzeln aktivieren. Das Verhalten des Schalterausgangs bei einem Ausfall der Busspannung / einer Wiederherstellung der Busspannung und Anwendungsdownload wird definiert.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Fehler- und Downloadverhalten

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Fehler- und Downloadverhalten

Deaktiviert

Aktiviert

 

Relaiszustand nach einem Ausfall der Busspannung

Keine Reaktion

Gedrückt

Freigegeben

   

Relaiszustand nach Wiederherstellung der Busspannung

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

Gedrückt

Freigegeben

   

Relaisstatus am Ende des Downloads

Wie vor dem Download

Gedrückt

Freigegeben

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?