2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Szenenwerte beim Download überschreiben

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

Szeneneinstellungen

 
Szeneneinstellungen

Szenenwerte des Aktors beim Download überschreiben

Aktiviert

Deaktiviert

Wenn Sie den Parameter "Szenenwerte im Aktor beim Download überschreiben" aktiviert haben, werden die im Gerät gespeicherten Szenenwerte beim Download mit Ihren voreingestellten Werten überschrieben. Wenn Sie die Werte im Gerät beim Download nicht überschreiben möchten, müssen Sie den Parameter deaktivieren. In diesem Fall werden die parametrierten Szenenwerte nur beim ersten Download in den Gerätespeicher geschrieben. Wenn dann ein Anwendungsdownload durchgeführt wird, werden die Szenenwerte im Gerätespeicher beibehalten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?