2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorität

Die Sicherheitsfunktion ist ein 1-Bit-Gruppenobjekt mit der höchsten Priorität. Das bedeutet, dass dieses Objekt Vorrang vor den folgenden Gruppenobjekten hat:

Alarmobjekt / Sperrobjekt / Prioritätsobjekt Priorität der Schaltfunktionen

Objekt Logischer Eingang

Szenenobjekt

Zentrales Schalterobjekt

Objekt Treppenhaus fest / Treppenhaus variabel

Schaltobjekt

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?