2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorität

Die Alarmfunktion ist ein 1-Bit-Gruppenobjekt mit hoher Priorität. Die Gerätesicherheitsfunktion hat die höchste Priorität.

Die Prioritätsreihenfolge für Jalousie/Rollladen kann global definiert werden Priorität der Funktionen für Rollladen und Jalousie. Das Alarmobjekt hat Vorrang vor den folgenden Gruppenobjekten:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?