Aufrufen und Speichern von Szenenwerten
Die Szenenwerte für die Ausgangsrelais werden über das Objekt "Szene" aufgerufen. Nach Empfang eines Szenentelegramms wertet das Gerät die gesendete Szenenadresse aus und steuert die Kanäle auf die gespeicherten Szenenwerte.
Wenn eine Referenzbewegung erforderlich ist, bevor der Antrieb zur Szenenposition bewegt wird, wird die Referenzbewegung zuerst ausgeführt, und der Antrieb fährt dann zur angeforderten Szenenposition.
Empfängt das "Szenenobjekt" ein Szenentelegramm mit Lernbit "1", so werden für alle der empfangenen Szenenadresse zugeordneten Szenen die aktuelle Höhenposition und bei Jalousienantrieben die aktuelle Lamellenposition als neuer Szenenwert gespeichert.
Telegrammformat
Die Telegramme für die Szenenfunktion haben das Datenformat: L X D D D D D D.
L = Lernbit
X = Nicht verwendet
DDDDDD = aufgerufene Szenenadresse
Hat das Lernbit in einem Telegramm den Wert "0", werden die für die Szenenadresse gespeicherten Relaiszustände aufgerufen und gesetzt.
Wenn das Lernbit den Wert "1" erhält, werden die aktuellen Ausgangszustände als neue Szenenwerte für die empfangene Szenenadresse gespeichert.
Nehmen Sie die Szenenadresse (0-63) und fügen Sie 128 hinzu, um den Wert für das Erlernen der Szene zu erhalten.
Beispiele:
|
Telegrammwert |
Binär |
Hexadezimal |
Szenenadresse |
|---|---|---|---|
|
0 |
0000 0000 |
00 |
Szenenadresse 0 aufrufen |
|
1 |
0000 0001 |
01 |
Szenenadresse 1 aufrufen |
|
29 |
0001 1101 |
1D |
Szenenadresse 29 aufrufen |
|
57 |
0011 1001 |
39 |
Szenenadresse 57 aufrufen |
|
63 |
0011 1111 |
3F |
Szenenadresse 63 aufrufen |
|
128 (0+128) |
1000 0000 |
80 |
Szenenadresse 0 lernen |
|
129 (1+128) |
1000 0001 |
81 |
Szenenadresse 1 lernen |
|
157 (29+128) |
1001 1101 |
9D |
Szenenadresse 29 lernen |
|
185 (57+128) |
1011 1001 |
B9 |
Szenenadresse 57 lernen |
|
191 (63+128) |
1011 1111 |
BF |
Szenenadresse 63 lernen |