2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verzögerungszeiten der Zentralfunktion

Die Verzögerungszeiten für alle Kanäle zusammen werden auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen parametriert.

Erweiterte Einstellungen

Verzögerung der Zentralfunktionen aller Kanäle (0...255, Einheit = 100 ms)

0

 

Zeit zwischen Zentralfunktionen pro Kanal (2...255, Einheit = 100 ms)

5

Die Zentralfunktion hat die gleiche Priorität wie die normale Schaltfunktion. Das Empfangen eines neuen Objektwerts über das zentrale Objekt hat dieselbe Wirkung wie das Empfangen eines neuen Objektwerts für das Schalterobjekt des Ausgangs.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?