2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Lamellenrotationszeit

Die Lamellenrotationszeit ist die Zeit, während der die Lamelle eine vollständige Bewegung von 0 % bis 100 % (oder umgekehrt) ausführt. Der Einstellbereich für den Öffnungswinkel ist abhängig vom verwendeten Jalousietyp.

 

Jalousietyp: Nach unten geschlossen / nach oben horizontal

Jalousietyp: Nach unten geneigt / nach oben horizontal

Jalousietyp: Nach unten geschlossen / nach oben geschlossen

Jalousietyp: Nach unten geneigt / nach oben geschlossen

Lamellenposition 0 %

Horizontal offen

Horizontal offen

Oben geschlossen

Oben geschlossen

Lamellenposition 100 %

Unten geschlossen

Unten geschlossen

Unten geschlossen

Unten geschlossen

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Lamellensteuerung

 

Lamellenrotationszeit (offen/geschlossen) (0,1 s...25 s)

01:00

   

Schritte, die während der Lamellenrotation ausgeführt werden sollen (1...10)

10

Wenn die einzustellende Lamellenrotationszeit zu kurz ist, um mit der Stoppuhr gemessen zu werden, legen Sie zunächst einen Näherungswert fest. Testen Sie dies, indem Sie Schritttelegramme senden.

Schrittbefehle können zum Drehen der Jalousielamellen verwendet werden. Der Öffnungswinkel der Lamellen kann in kleinen Schritten verändert werden, um z. B. Blendungen durch eine Veränderung der Sonnenlage zu vermeiden.

Abhängig von der Lamellenrotationszeit in einer Bewegungsrichtung können Sie die Schrittzeit verwenden, um dem Benutzer eine bestimmte Anzahl von Schritten zum Öffnen oder Schließen der Lamellen bereitzustellen. Die Anzahl der möglichen Schritte variiert mit der Lamellenlaufzeit.

Wenn die Lamellenlaufzeit beispielsweise 2,5 s beträgt, stehen Ihnen maximal 15 Schritte zur Verfügung, um den gesamten Lamellenöffnungsbereich in einer Richtung zu durchlaufen (2,5 s / 166 ms = 15 Schritte).

Wenn Sie dem Benutzer in diesem Fall nur 5 Lamellenschritte zur Verfügung stellen möchten:

2,5 s / 5 Schritte = 0,5 s Schrittzeit


Verfahren zur Messung von kurzen Lamellenlaufzeiten:

  • Stellen Sie eine ungefähre Zeit ein und wählen Sie eine große Anzahl von Schritten aus. Daraus ergibt sich die Schrittzeit. Beispiel:
    Lamellenlaufzeit = 1 s
    Anzahl der Schritte = 10; => Schrittzeit = 100 ms.

  • Die Lamellen in die geschlossene Position fahren (Lamellenposition 100 %). Bei Jalousien mit Betriebsposition ist dies die untere Endposition.

  • Schrittbefehle zählen: Senden Sie jetzt Schrittbefehle, bis sich die Jalousie nach oben bewegt, und zählen Sie die erforderlichen Schritte.

  • Beispiel: Die Jalousie benötigt 5 Schritte, um sich durch den Lamellenverstellbereich zu bewegen. Beim sechsten Schritt bewegt sich die Jalousie nach oben.

  • Mit den eingestellten Werten für die Schrittzeit (Standard-Schrittzeit: 100 ms) wird die folgende Lamellenlaufzeit berechnet: 100 ms x 5 Schritte = 0,5 s.

  • Sie können diesen Wert jetzt als Lamellenlaufzeit eingeben.


Verfahren zur Messung von langen Lamellenlaufzeiten:

  • Die Lamellen in die geschlossene Position fahren (Lamellenposition 100 %). Bei Jalousien mit Betriebsposition ist dies die untere Endposition.

  • Senden Sie einen "Aufwärts"-Bewegungsbefehl.

  • Vor dem Öffnen der Jalousie dreht der Antrieb die Lamellen in die geöffnete Position (0 %). Messen Sie die Zeit für diese Rotation.

  • Stoppen Sie den Antrieb nach der Rotation.

  • Für Jalousietyp: Nach unten geneigt / nach oben horizontal und Jalousietyp: Nach unten geneigt / nach oben geschlossen (mit Betriebsposition), beachten Sie, dass die geschlossene Lamellenposition nur in der unteren Endposition eingestellt ist. Sie müssen dann auch die Zeit für die Rotation von der Betriebsposition in die geschlossene Position addieren.


HINWEIS: Bei Jalousien der Typen 1 und 3 (ohne Betriebsposition) wirkt sich Ihre Einstellung für die Lamellenlaufzeit auf den Öffnungswinkel nach einer Bewegung aus, da der ausgewählte Öffnungswinkel (Prozentwert für die automatische Lamellenposition) in eine proportionale Rotationszeit für die Lamellen konvertiert wird. Dasselbe gilt für die Lamellennachführungsfunktion nach einer Bewegung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?