2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Automatik-Modus

Neben der manuellen Steuerung der Jalousien-/Rollladenantriebe (über die Gruppenobjekte für die manuellen Bedienoptionen) bietet Ihnen die Softwareanwendung auch einen weiteren Satz von Gruppenobjekten für die automatische Steuerung.

Die automatische Steuerung kann von anderen Busgeräten, z. B. Präsenzmeldern oder Lichtreglern, oder über eine Gebäudesteuerung erfolgen. Wenn Sie die automatische Steuerung für einen Kanal aktiviert haben, können Sie den angeschlossenen Antrieb zunächst mit gleicher Priorität über die manuelle oder automatische Steuerung positionieren. Der Antrieb reagiert identisch auf den Empfang von Steuertelegrammen von einem der beiden Steuerungstypen.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Automatik-Modus

   

Automatik-Modus

Deaktiviert

Aktiviert

Um den Automatik-Modus nutzen zu können, müssen Sie zuerst die Funktion im ETS aktivieren. Nach der Aktivierung des Automatik-Modus sind neue Gruppenobjekte für den Kanal verfügbar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?