2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten nach einer bestimmten Anzahl von Blinkintervallen

Sie können den Status angeben, in den das Relais nach der festgelegten Anzahl von Blinkintervallen geschaltet wird.

Entweder das Relais ist geschlossen oder das Relais ist geöffnet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?