2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

Auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen können Sie Grundeinstellungen festlegen und andere Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.

Zur Steuerung von Jalousien/Rollläden können Sie die Kanalfunktion des Geräts auf die Betriebsart Jalousie oder Rollladen einstellen. Jetzt werden immer zwei Ausgänge in einem einzigen Jalousien-/Rollladenkanal zusammengefasst. Installieren Sie die Antriebe gemäß der Installationsanleitung.

Die Betriebsart wird für jeden Ausgang auf der Registerkarte Definieren von Kanalfunktionen ausgewählt:

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion für Master /

Erweiterung 1 / Erweiterung 2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie

Express-Einstellungen für Jalousie

...

Allgemeine Einstellungen

Kanalfunktion für Master /

Erweiterung 1 / Erweiterung 2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Rollladen

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Rollladen

Express-Einstellungen für Rollladen

...

Installieren Sie die Antriebe gemäß der Installationsanleitung. Achten Sie beim Anschließen des Motors auf die richtige Drehrichtung für die Bewegung nach oben/unten.

Es gibt viele verschiedene Jalousievarianten für den Innen- und Außeneinsatz. Der Kanal ermöglicht die Steuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit max. 1000 VA. Es kann nur ein Motor pro Kanal angeschlossen werden. Der Motor muss über einen Endlagenschalter verfügen.


HINWEIS
Vor Inbetriebnahme prüfen:
Die Lastanschlüsse und die Reihenfolge der Geräte (Master > Erweiterung 1 > Erweiterung 2) müssen Ihrer ETS-Programmierung entsprechen.
  • Schließen Sie die Jalousiemotoren an die in der ETS angegebenen Jalousiekanäle an.
  • Schließen Sie die Lasten an die in der ETS angegebenen Schaltkanäle an.
  • Wenn die Erweiterung als Erweiterung 1 (E1) geplant ist, schließen Sie sie direkt an den Master an.
  • Wenn die Erweiterung als Erweiterung 2 (E2) geplant ist, schließen Sie sie an die Erweiterung 1 an.
Eine Erweiterung kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Reihenfolge der Geräte nicht Ihrer Programmierung in der ETS entspricht.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?