2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Definierte Anzahl an Blinkintervallen

Zum Schutz des Relais können Sie die Blinkintervalle auf einen bestimmten Wert (0...255) reduzieren.

Bei "0" ist die Anzahl der Blinkintervalle unbegrenzt, sodass das Relais permanent blinkt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?