2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Status der manuellen Bedienung über Objekt senden

Neben der Möglichkeit, die manuelle Bedienung über das Objekt Manuelle Bedienung aktivieren zu aktivieren, ist es auch möglich, den Status der manuellen Bedienung über das Objekt Status der manuellen Bedienung zu senden. Sie können den aktuellen Bedienungsstatus von der LED für manuelle Bedienung ablesen und erhalten eine Rückmeldung über das Objekt Status der manuellen Bedienung, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben.

Erweiterte Einstellungen

Einstellungen für manuelle Bedienung

 

Status der manuellen Bedienung über Objekt senden

Nein

   

Ja

Sobald Status der manuellen Bedienung über das Objekt senden aktiviert wurde, wird das Gruppenobjekt angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?