2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten des Antriebs nach dem Ende der Bewegungsbeschränkung

Wenn die Begrenzung des Bewegungsbereichs durch Objektwerte bestimmt wird und ein neuer Objektwert eine aktive Begrenzung aufhebt, können Sie den Antrieb wieder normal bedienen. Wenn der Antrieb in diesem Fall eine automatische Aktion ausführen soll, können Sie diese mit dem folgenden Parameter definieren:

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Bewegungsbereichsgrenzen

- Automatik-, Verriegelungs- und Kalibrierungseinstellungen

Verhalten am Ende der Bewegungsbeschränkung

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

Bewegung zur Position vor der Bewegungsbeschränkung

Aktuelle Automatikposition übernehmen

Einzustellende Werte:

  • Keine Reaktion: Der Antrieb bleibt in seiner aktuellen Position.

  • Aufwärts: Der Antrieb fährt in die obere Endposition.

  • Abwärts: Der Antrieb fährt in die untere Endposition.

  • Bewegung zur Position vor der Bewegungsbeschränkung: Der Antrieb kehrt in die Position zurück, die er vor der Bewegungsbeschränkung hatte.

  • Aktuelle Automatikposition übernehmen: Diese Einstellung ist nur nützlich, wenn die Automatikfunktion aktiv ist. Der Antrieb fährt in die zuletzt angeforderte automatische Position.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?