2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Kalibrierung

Das Gerät berechnet die aktuelle Position eines Antriebs, aus den von Ihnen für den Antrieb eingestellten Laufzeiten und den von ihm ausgeführten Steuerbefehlen. Diese Berechnung muss durchgeführt werden, da keine Rückmeldung vom Antrieb bezüglich seiner Position vorliegt. Auch wenn Sie die Laufzeiten sehr genau eingestellt haben, weicht die intern berechnete Höhenposition nach einer Reihe von Bewegungen leicht von der tatsächlichen Höhenposition ab. Dies ist auf mechanische Toleranzen und Wetterbedingungen (Temperaturschwankungen, Frost, Regen usw.) zurückzuführen.

Das Gerät kann diese Abweichungen durch Referenzläufe zurücksetzen. Dazu bewegt er die Antriebe in die obere oder untere Endposition. Nach dem Referenzlauf beginnt die interne Positionsberechnung erneut mit einem festen Wert. Etwaige zwischenzeitlich aufgetretene Abweichungen werden somit eliminiert.

HINWEIS: Die Kalibrierungsfunktion ist besonders wichtig, wenn Sie viel mit Positionsbefehlen arbeiten und eine hohe Positioniergenauigkeit erforderlich ist. Wenn die Antriebe ausschließlich über die Grundfunktionen gesteuert werden und Positionsbefehle keine Rolle spielen, dann brauchen Sie diese Funktion nicht.

Die Kalibrierungsfunktion kann hier im ETS für alle Rollladen-/Jalousiekanäle aktiviert werden.

Erweiterte Einstellungen

Globale Einstellungen für Rollladen und Jalousie

 

Kalibrierung

Deaktiviert

   

Aktiviert

Ein Referenzlauf kann durch ein Gruppenobjekt oder nach einer bestimmten Anzahl von Bewegungen ausgelöst werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?