2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorität

Die Szenenfunktion hat dieselbe Priorität wie die normale Jalousie-/Rollladenfunktion mit Steuerung über die 4 Gruppenobjekte:

"Bewegung im manuellen Modus" und "Stopp/Schritt im manuellen Modus" (für Rollläden: "Stopp im manuellen Modus")

Zur Positionierung: "Höhenposition im manuellen Modus" und "Lamellenposition im manuellen Modus" (nur für Jalousien).


Dies sollte im Hinblick auf die Priorität der übergeordneten Funktionen berücksichtigt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?