2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Einstellungen für manuelle Bedienung

An der Frontseite des Masters befinden sich für jeden Kanal eine Kanaltaste und eine entsprechende gelbe LED zur Anzeige des Kanalstatus (Kanalstatus-LED).

Zusätzlich zu den Kanaltasten verfügt das Gerät auch über Geräteauswahltasten (M für den Master, E1 für Erweiterung 1, E2 für Erweiterung 2). Mit diesen Tasten wählen Sie zunächst das Gerät (Master/Erweiterung 1/Erweiterung 2) aus, dessen Status Sie anzeigen oder das Sie bedienen möchten. Die manuelle Bedienung erfolgt nach Drücken des Manuellen Drucktasters und anschließend einer Kanaltaste.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?