2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ausschaltverzögerung

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Ausschaltverzögerung

 
- Zeiteinstellungen

Ausschaltverzögerung

Aktiviert

Deaktiviert

   

Funktioniert beim Switch-Objekt

Ja (Ja/Nein)

   

Funktioniert bei Treppenhaus-Objekt

Nein (Ja/Nein)

   

Funktioniert mit dem Szenenobjekt

Nein (Ja/Nein)

   

Ausschaltverzögerungsmodus

Nicht neu auslösbar

Neu auslösbar

Neu auslösbar und addieren

   

Max. Anzahl der Hinzufügungen

2 (2-5)

   

Einschaltverzögerung

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?