2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Express-Einstellungen für Rollladen

Der Rollladen schützt Bewohner, Einrichtungsgegenstände und Pflanzen vor zu viel Sonne und UV-Strahlung. Der Rollladen verhindert eine übermäßige Erwärmung der Räume durch Sonneneinstrahlung. Auch der Schutz durch Rollläden gegen äußere Geräusche ist nicht zu unterschätzen. In der kalten Jahreszeit wirkt die Luftschicht zwischen Fenster und Rollladen isolierend. Dadurch können zusätzlich Heizkosten eingespart werden.

Rollläden verhalten sich ähnlich wie Jalousien. Ihnen fehlen die Lamellensteuerungsfunktionen. Aus diesem Grund verweisen wir auf die Beschreibung der einzelnen Funktionen im Kapitel Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?