2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Zeitverlängerung

Wenn Sie die Treppenhausbeleuchtungszeit neu starten möchten, bevor sie abgelaufen ist, oder die Treppenhausbeleuchtungszeit addieren möchten, müssen Sie die Treppenhausbeleuchtungszeit Neu auslösbar oder Neu auslösbar und addieren oder Auf den höheren Wert neu auslösbar auswählen. Die Treppenhausbeleuchtungszeit wird dann neu gestartet oder mit einem anderen "1"-Telegramm addiert.


Zeitverlängerung = Neu auslösbar

Sobald ein neues Telegramm mit dem Objektwert "1" empfangen wurde, wird die Treppenhausbeleuchtungszeit neu gestartet.


Zeitverlängerung = Neu auslösbar und addieren

Sobald ein oder mehrere neue Telegramme mit dem Objektwert "1" empfangen wurden, wird die Treppenhausbeleuchtungszeit zur vorherigen Treppenhausbeleuchtungszeit addiert. Die Anzahl der addierten Zeiten kann eingestellt werden. Sie können maximal 5 Ergänzungen der Treppenhausbeleuchtungszeit parametrieren.

So können Sie beispielsweise die Treppenhausbeleuchtungszeit durch mehrmaliges Drücken einer separaten Taste erhöhen.


Zeitverlängerung = Auf den höheren Wert neu auslösbar (nur bei Treppenhausbeleuchtungszeit = variabel)

Sobald ein neues Telegramm empfangen wurde, wird die Treppenhausbeleuchtungszeit mit dem höheren Wert neu gestartet.


Zeitverlängerung = Nicht neu auslösbar

Ist die Treppenhausbeleuchtungszeit jedoch nicht neu auslösbar, schaltet sich das Relais genau in dem Moment aus, in dem die Zeit abgelaufen ist.

Wenn die Funktion Manuelle Abschaltung aktiviert ist, kann der Treppenhaus-Timer mit einem "0"-Telegramm beendet werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?