2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Energieeinsparung

Die Status-LEDs der Kanäle am Master können nach einem Zeitraum zwischen 1 Minute und 255 Minuten automatisch ausgeschaltet werden. Auf diese Weise beleuchten Sie den Schaltschrank nicht unnötig. Durch Drücken einer Taste werden die LEDs für die voreingestellte Zeit wieder aktiviert.

Erweiterte Einstellungen

Energieeinsparung

 
 

LEDs am Gerät können auf Standby gesetzt werden nach (0...255, Einheit = 1 min, 0 = immer an)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?