2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Gruppenobjekte der Sperre des Automatik-Modus

Nr.

Bezeichnung

Objektfunktion

Länge

Verhalten

Datentyp

64

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Sperre des Automatik-Modus

1 Bit

Empfangen

1.003 Aktivieren

72

Master Ausgang 1+2 Name des Kanals

Rückmeldung für Automatik-Modus

1 Bit

Senden

1.003 Aktivieren

Je nach Einstellung wird die automatische Sperre aktiviert oder deaktiviert, wenn ein neuer Telegrammwert empfangen wird:

  • "Automatische Sperre" = "bei Objektwert 0"
    Wenn "Automatische Sperre" = "0": Automatische Sperre ist aktiv.
    Wenn "Automatische Sperre" = "1": Automatische Sperre ist inaktiv.

  • "Automatische Sperre" = "bei Objektwert 1"
    Wenn "Automatische Sperre" = "0": Automatische Sperre ist inaktiv.
    Wenn "Automatische Sperre" = "1": Automatische Sperre ist aktiv.

Außerdem können Sie das Verhalten des Antriebs auf das Ende der automatischen Sperre einstellen.

Darüber hinaus können Sie die Antwort der automatischen Steuerung beim Empfang eines manuellen Steuertelegramms separat definieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?