2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Alarmfunktion

Im Falle eines Alarms kann die Alarmfunktion verwendet werden, um jeden Kanal in einen gewünschten Alarmzustand zu versetzen. Der Ausgang wird für den weiteren Betrieb deaktiviert. Es kann nur eine Funktion einer höheren Ebene mit einer höheren Priorität verwendet werden, um den Ausgang in einen anderen Zustand zu versetzen.

Sie können die Alarmfunktion für jeden Ausgangskanal einzeln aktivieren.

Die Alarmfunktion kann hier für jeden Kanal parametriert werden.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Jalousie/Rollladen

Alarmfunktion

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Alarmfunktion

Deaktiviert

Aktiviert

Alarm

Bei Objektwert "1"

Bei Objektwert "0"

Verhalten bei Alarmstart

Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

   

Höhenposition beim Start des Alarms in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition beim Start des Alarms in %

0 (0-100)

   

Verhalten am Ende des Alarms

Keine Reaktion

Aufwärts

Abwärts

Bewegung zur Position vor dem Alarm

Aktuelle Automatikposition übernehmen

   

Verhalten nach Wiederherstellung der Busspannung

Deaktiviert

Aktiviert

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?