2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Gleiche Laufzeiten für Auf- und Abwärtsbewegung

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Jalousie/Rollladen

Express-Einstellungen für Jalousie/Rollladen

 

Jalousiesteuerung / Rollladensteuerung

 

Gleiche Zeit für Auf- und Abwärtsbewegung verwenden

Ja

 

Auf-/Abwärtszeit (5 s bis 99:59,9 min)

02:00,0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?