2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verhalten nach dem Download

Nach dem ETS-Download kann das Relais einen parametrierten Zustand annehmen.

Wenn ein interner Fehler oder ein fehlerhafter Download zu einem Zustand führt, in dem die Anwendung nicht funktionsfähig ist, reagiert das Gerät nicht. Die Ausgangsrelais bleiben in ihrer letzten Position.

Wenn Sie das Verhalten nach dem ETS-Download für einen Ausgangskanal aktivieren möchten, müssen Sie für jeden Kanal einen "Relaiszustand am Ende des Downloads" auswählen.


Mögliche Einstellungen:


Wie vor dem Download:
Die Relais führen das vor dem Download festgelegte Verhalten aus. Jede nachfolgende manuelle Umschaltung wird überschrieben. Wenn eine Funktion einer höheren Ebene (logische Verknüpfung, Prioritätssteuerung oder Sperre) aktiv ist, wird das Verhalten, das Sie für diese Funktionen definiert haben, ausgeführt.


Gedrückt:
Bei einem Schließer ist das Relais geschlossen, bei einem Öffner ist das Relais geöffnet.


Freigegeben:
Bei einem Schließerkontakt wird das Relais geöffnet, bei einem Öffnerkontakt wird das Relais geschlossen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?