2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Treppenhausbeleuchtungszeit variabel

Bei Treppenhausbeleuchtungszeit variabel wird eine Zeit zwischen 0 s und 65 535 s über das Objekt Treppenhaus variabel (2 Byte DPT 7.005 Zeit (s)) definiert, z. B. über eine Schaltfläche. Auf diese Weise können Sie die Länge der Treppenhausbeleuchtungszeit von verschiedenen Orten abhängig von der gewünschten Situation festlegen.

Master/Erw. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Treppenhausbeleuchtungszeit variabel

- Zeiteinstellungen

Manuelle Abschaltung

Aktiv

Nicht aktiv

 

Zeitverlängerung

Nicht neu auslösbar

Neu auslösbar

Auf den höheren Wert neu auslösbar

Neu auslösbar und addieren

   

Max. Anzahl der Hinzufügungen

2 (2 - 5)

 

Anzahl der Vorwarnungen

0 (0 - 5)

 

Warnung startet (5...255, Einheit = 1 s) vor Ende

20 (5 - 255)

   

Tipp: Die Dauer der Treppenhausbeleuchtung muss länger oder gleich der Startzeit für die Vorwarnung sein.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?