2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Fehler- und Downloadverhalten

Sie können diese Funktion für jeden Antrieb einzeln aktivieren. Das Verhalten des Antriebs bei einem Ausfall der Busspannung / einer Wiederherstellung der Busspannung und Anwendungsdownload wird definiert.

Master / Erw. 1/2

Ausgang 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Jalousie/Rollladen

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Fehler- und Downloadverhalten

Fehler- und Downloadverhalten

Deaktiviert

Aktiviert

Relaiszustand nach einem Ausfall der Busspannung

Keine Reaktion

Stopp

Aufwärts

Abwärts

Relaiszustand nach Wiederherstellung der Busspannung

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

Wie vor einem Ausfall der Busspannung

   

Höhenposition bei Wiederherstellung der Busspannung in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition bei Wiederherstellung der Busspannung in %

0 (0-100)

   

Relaisstatus am Ende des Downloads

Stopp

Aufwärts

Abwärts

An Position bewegen

Wie vor dem Download

   

Höhenposition am Ende des Downloads in %

0 (0-100)

   

Lamellenposition am Ende des Downloads in %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?