2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Geräteschutz und Cybersicherheit

Der SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Master verfügt über eine Micro-USB-B-Schnittstelle. Diese dient zur Diagnose und Aktualisierung der Firmware des Geräts. In der ETS-Anwendung sollte ein 4-stelliger PIN-Code eingestellt werden, um unbefugte Personen an der Manipulation der Firmware zu hindern (Cybersicherheit).

Dieser wird vor einer Firmwareaktualisierung mit dem "Device Firmware Update Tool" von Schneider Electric angefordert. Ohne diese PIN ist eine Aktualisierung nicht möglich. Sie haben 3 Versuche, einen gültigen Zugangscode einzugeben. Wenn der Code nicht richtig eingegeben wird, wird der Service-Port für 1 Stunde deaktiviert oder das Gerät muss neu gestartet werden (Power Reset oder Device Reset).

Allgemeine Einstellungen

Informationen zum Geräteschutz:

Kein gültiger PIN-Code für Firmware-Update! Geben Sie einen gültigen PIN-Code in die erweiterten Einstellungen ein, bevor Sie Ihre Konfiguration herunterladen!

Der PIN-Code wird auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen eingegeben (PIN-Code für Firmware-Update). Schwache PINs sind verboten (z. B. 1234, 1111, 2222 usw.).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?