Vorwarnungen
Um sicherzustellen, dass Sie vor dem Ende der Treppenhausbeleuchtungszeit gewarnt werden, können Sie eine definierte Anzahl (0-5) von Vorwarnungen parametrieren.
Mit den Vorwarnungen kann der Benutzer über das bevorstehende Ende der Funktion informiert werden, indem das Beleuchtungssystem kurz vor dem Ende einer Treppenhausbeleuchtungszeit kurzzeitig abgeschaltet wird. Er kann dann die Treppenhausbeleuchtung durch Drücken eines Tasters neu starten (erneute Auslösung). Wenn er nichts tut, wird die Funktion normal fortgesetzt.
Sie können dies über den Parameter Anzahl der Vorwarnungen einstellen. Mit dem Wert "0" wird die Warnfunktion deaktiviert. Um die Vorwarnungen zu aktivieren, wählen Sie die Anzahl der Warnimpulse aus. Die erste Warnung startet bei der verbleibenden Treppenhausbeleuchtungszeit (tWarnung), die über den Parameter Warnung startet vor Ende festgelegt wurde.
Bei jeder Vorwarnung wird der Ausgangskontakt für die festgelegte Dauer von 500 ms (tu) in den Zustand "freigegeben" geschaltet. Wenn Sie mehr als eine Warnung aktiviert haben, wird die Wartezeit (tzv) zwischen den Warnimpulsen anhand der folgenden Formel berechnet:
|
Wartezeit zwischen |
= |
Verbleibende Treppenhausbeleuchtungszeit (tWarnung) - (Anzahl der Vorwarnungen x 500 ms (tu)) |
|
Anzahl der Vorwarnungen |
Wenn eine kontinuierliche Treppenhausbeleuchtungszeitfunktion durch vorzeitiges Beenden unterbrochen wird, wird keine Vorwarnung gegeben