DOCA0189ZH–05

远程磨损诊断模块同步

远程磨损诊断模块提供触点磨损诊断的远程指示。此模块仅高级接触器上可选配。

在以下情况下,远程磨损诊断的状态与控制模块的触点磨损诊断功能的状态不一致:

  • 控制模块检测到触点磨损,但远程磨损诊断模块处于正常状态

  • 控制模块未检测到触点磨损,但远程磨损诊断模块处于报警状态

在这两种情况下,远程磨损诊断模块的状态都不正确。诊断 LED 有规律地闪烁 4 次,以指示这种情况。请参阅 故障排除

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.