DOCA0189IT–05

Coperchio di protezione opzionale IP20

Il coperchio di protezione IP20 è un coperchio protettivo opzionale utilizzato per coprire i morsetti di alimentazione principali tra il contattore e il relè di sovraccarico quando montati insieme.

La tabella seguente mostra la compatibilità del coperchio di protezione con contattori e relè di sovraccarico:

Contattore

Relè di sovraccarico

Codice coperchio IP20

LC1G115–225

LR9G115–225

LA9G3704

LC1G265–500

LR9G500

LA9G3705

LC1G630–800

LR9G630

LA9G3706

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.