DOCA0189FR–05

Capot de protection IP20 en option

Le capot de protection IP20 est un capot de protection optionnel qui permet de couvrir les bornes de puissance principale entre le contacteur et le relais de surcharge lorsqu'ils sont montés ensemble.

Le tableau ci-dessous indique la compatibilité du capot de protection avec les contacteurs et les relais de surcharge :

Contacteur

Relais de surcharge

Référence capot IP20

LC1G115-225

LR9G115-225

LA9G3704

LC1G265-500

LR9G500

LA9G3705

LC1G630-800

LR9G630

LA9G3706

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.