DOCA0189DE–05

Optionale Schutzabdeckung IP20

Die Schutzabdeckung IP20 ist eine optionale Schutzabdeckung, die verwendet wird, um die Hauptleistungsklemmen zwischen Schütz und Überlastrelais abzudecken, wenn sie zusammen montiert werden.

In der nachstehenden Tabelle wird die Kompatibilität der Schutzabdeckung mit Schützen und Überlastrelais beschrieben:

Schaltschütz

Überlastrelais

IP20-Abdeckungsreferenz

LC1G115-225

LR9G115-225

LA9G3704

LC1G265-500

LR9G500

LA9G3705

LC1G630-800

LR9G630

LA9G3706

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.