DOCA0189ES–05

Instalación de una protección terminal con barras de acoplamiento

La cubierta trasera de las protecciones terminales no puede instalarse con barras de acoplamiento. Puede utilizar la cubierta de lengüeta opcional LA9G3707 o LA9G4707 para mejorar el aislamiento de las barras de acoplamiento.
  1. Coloque e inserte las barras de acoplamiento en los terminales de alimentación del contactor.
  2. Coloque e inserte las lengüetas en los terminales de alimentación del contactor.
  3. Inserte y apriete los tornillos al par correspondiente.

    Contactor

    Tipo de tornillo

    Par

    LC1G115-225

    Llave Allen

    18±1,8 N•m (159±15,9 lb-in)

    LC1G265-500

    Hexágono interior

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Hexágono interior

    58±5,8 N•m (513±51,3 lb-in)

  4. Instale la cubierta delantera de la protección terminal.
  5. Inserte y apriete los tornillos al par correspondiente para bloquear la cubierta delantera.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.