DOCA0189DE–05

Installation der Klemmenverkleidung mit Verbindungsschienen

Mit Verbindungsschienen braucht die hintere Abdeckung des Klemmenabdeckung nicht installiert zu werden. Sie können die optionale Kabelschuhabdeckung LA9G3707 oder LA9G4707 verwenden, um die Isolierung der Verbindungsschienen zu verbessern.
  1. Platzieren Sie die Verbindungsschienen und setzen Sie sie in die Leistungsklemmen des Schützes ein.
  2. Setzen Sie die Kabelschuhe an den Leistungsklemmen des Schützes nach innen ein.
  3. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment an.

    Schaltschütz

    Schraubenart

    Anzugsmoment

    LC1G115-225

    Inbusschlüssel

    18±1,8 N•m (159±15.9 lb-in)

    LC1G265-500

    Innensechskantschlüssel

    35±3,5 N•m (310±31 lb-in)

    LC1G630-800

    Innensechskantschlüssel

    58±5.8 N•m (513±51.3 lb-in)

  4. Bringen Sie die Frontabdeckung der Klemmenabdeckung an.
  5. Führen Sie die Schrauben ein und drehen Sie sie mit dem richtigen Anzugsmoment fest, um die vordere Abdeckung zu verriegeln.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.